Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G1507 主题中讨论的其他器件: SysConfig
大家好!
我尝试从 新工程中新建工程、 选择 MSPM0G1507/VQFN48并新建.syscfg 文件。 在保存.syscfg 文件后、我发现如下所示的错误。 我无法保存.syscfg 文件、sysconfg 让我从第一次开始重新设置 CPU 配置。
我使用 CCS 12.4.0、SysConfig 1.17.0、MSPM0 SDK 1.10.0.05。 (在 ppt 中、它展示了旧的 SDK。 当我删除它时、它仍然显示相同的错误。)
是否需要任何附加设置来生成新的.syscfg 文件? 或者是否有任何已知的 ISSE 使用这些组合?
请告诉我。
此致