This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:如何创建新的.syscfg 文件? 我无法保存它。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254072/mspm0g1507-how-can-i-make-new-syscfg-file-i-cannot-save-it

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

大家好!

我尝试从 新工程中新建工程、 选择 MSPM0G1507/VQFN48并新建.syscfg 文件。 在保存.syscfg 文件后、我发现如下所示的错误。 我无法保存.syscfg 文件、sysconfg 让我从第一次开始重新设置 CPU 配置。

e2e.ti.com/.../error05.pptx

我使用 CCS 12.4.0、SysConfig 1.17.0、MSPM0 SDK 1.10.0.05。 (在 ppt 中、它展示了旧的 SDK。 当我删除它时、它仍然显示相同的错误。)  

是否需要任何附加设置来生成新的.syscfg 文件? 或者是否有任何已知的 ISSE 使用这些组合?

请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在运行该代码示例时是否会看到相同的结果? 如果不是、您可以 在代码示例上进行设置吗?