This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432 XDS JTAG 支持

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255079/am2432-am2432-xds-jtag-support

器件型号:AM2432

您好!

我想知道其他 XDS110可以使用 XDS200对 AM2432进行调试、因为后者目前在任何地方都不可用? 此外、您能否提供可支持我所使用的处理器的仿真器列表? 另请注意、我们是处理器的 HS-FS 版本。

谢谢。

德鲁维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dhruvil:

    是的、XDS200可以免费用作 AM2432的调试器。

    我手头没有全面的列表、但我的理解是、XDS110/XDS200/XDS560应该都兼容。 我提出了缺乏对此问题的澄清、并将支持的探针添加到产品页面或 AM2x 调试指南中。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认并将其添加到官方列表。