请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432 您好!
我想知道其他 XDS110可以使用 XDS200对 AM2432进行调试、因为后者目前在任何地方都不可用? 此外、您能否提供可支持我所使用的处理器的仿真器列表? 另请注意、我们是处理器的 HS-FS 版本。
谢谢。
德鲁维尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.