您好、TI!
LP-AM243是否支持 EtherCAT 1000BASE-T? 如果可以、是否可以使用 ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03\examples\industrial_comms\ethercat_slave_demo 中提供的软件来实现? 我发现当前使用 EtherCAT_SLAVE_DEMO 的速度为100M。 是否有任何需要更改的配置? 或者我应该使用其他项目吗?
谢谢
此致
强
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
LP-AM243是否支持 EtherCAT 1000BASE-T? 如果可以、是否可以使用 ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03\examples\industrial_comms\ethercat_slave_demo 中提供的软件来实现? 我发现当前使用 EtherCAT_SLAVE_DEMO 的速度为100M。 是否有任何需要更改的配置? 或者我应该使用其他项目吗?
谢谢
此致
强
您好,Prajith,
进一步说明:我测试了两个 SDK、发现 MCU-PLUS-SDK 支持1000M、而 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 支持100M。 所用的项目分别对应于 enet_icssg_tas_am23x-LP***和 EtherCAT_SLAVE_SIMPLE***/EtherNetIP_ADAPTER_GENERAL_DEVICE_RGMII***。 我知道对于支持1000M 的工业通信、是否需要一些配置? 即使 EtherCAT 不支持1000M、以太网 IP 也不应该支持它? 我看到 LP-AM243x 使用 ICSS G、它应该具备1000M 的能力。 现在很疑惑为什么 EtherCAT 不支持1000M。 

谢谢
此致
强
尊敬的 Qiang:
ICSSG 能够提供1Gbps 的速度。 如前文所述、MCU SDK 的开关和 MAC 示例支持这一点
在工业协议方面,我们仅支持100M 速度(以太网 IP/ EtherCAT、HSR /PRP 和 Profinet (9.2 SDK))。 我们还在 Linux SDK 中的 AM64x 上支持 HSR 1G
您能解释一下这里的要求是什么吗?
此致、
普拉吉特
EtherCAT 能否与传统以太网混合使用?
不在网络中。 EtherCAT (EOE)上的以太网。 请访问 ETG_Brochure_EN.pdf (ethercat.org)