This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:是否支持 EtherCAT 1000BASE-T?

Guru**** 2524580 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1351990/lp-am243-does-it-support-ethercat-1000base-t

器件型号:LP-AM243

您好、TI!

LP-AM243是否支持 EtherCAT 1000BASE-T? 如果可以、是否可以使用 ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03\examples\industrial_comms\ethercat_slave_demo 中提供的软件来实现? 我发现当前使用 EtherCAT_SLAVE_DEMO 的速度为100M。 是否有任何需要更改的配置? 或者我应该使用其他项目吗?

谢谢
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    EtherCAT 器件仅可支持100M。

    此致、
    普拉吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajith,

    您能指出一下其中说明这一点的地方吗? 是否明确规定仅支持100Mbps EtherCAT? 从我在文档中读到的内容可以看出、AM243x 工业通信支持10/100/1Gbps 的速度。



    谢谢
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajith,

    进一步说明:我测试了两个 SDK、发现 MCU-PLUS-SDK 支持1000M、而 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 支持100M。 所用的项目分别对应于 enet_icssg_tas_am23x-LP***和 EtherCAT_SLAVE_SIMPLE***/EtherNetIP_ADAPTER_GENERAL_DEVICE_RGMII***。 我知道对于支持1000M 的工业通信、是否需要一些配置? 即使 EtherCAT 不支持1000M、以太网 IP 也不应该支持它? 我看到 LP-AM243x 使用 ICSS G、它应该具备1000M 的能力。 现在很疑惑为什么 EtherCAT 不支持1000M。



    谢谢
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    ICSSG 能够提供1Gbps 的速度。 如前文所述、MCU SDK 的开关和 MAC 示例支持这一点

    在工业协议方面,我们仅支持100M 速度(以太网 IP/ EtherCAT、HSR /PRP 和 Profinet (9.2 SDK))。 我们还在 Linux SDK 中的 AM64x 上支持 HSR 1G

    您能解释一下这里的要求是什么吗?

    此致、
    普拉吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajith,

    因为我看到 LP-AM243使用 PRU_ICSSG、所以它应该支持千兆位速度。 我想使用千兆位 EtherCAT。 从您的回答来看、这是否意味着硬件当前支持该功能、但软件却不支持? 或者、这是否意味着在任何情况下都不支持千兆位 EtherCAT?

    谢谢
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajith,

    我想物理层支持千兆位、但数据链路层(Beckhoff 的 ESC)不支持千兆位?

    谢谢
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EtherCAT G 规范尚未从 ETG 实现。 TI ESC 实施目前正在与 ET1100的功能集看齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PratheeshGangadhar:


    EtherCAT 是否可以与传统以太网混合使用?

    谢谢
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EtherCAT 是基于 UDP 的、与基于 UDP 或 TCP/IP 的 GbE 有很大不同。 请查看 ETG 网站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EtherCAT 能否与传统以太网混合使用?

    不在网络中。 EtherCAT (EOE)上的以太网。 请访问 ETG_Brochure_EN.pdf (ethercat.org)