This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:Vref+引脚输入阻抗和 ADC 测量

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359707/mspm0l1306-vref-pin-input-impedance-and-adc-measurements

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我正在将 MSPM0L1306TDGS20R 与直流/直流升压转换器搭配使用、以便为器件的 VDD 引脚供电。 与直流/直流转换器的典型情况一样、可能会有一点噪声。 我正在对 NTC 热敏电阻进行 ADC 转换、实际上希望使用3.3V 作为 ADC 基准、但我认为该电源上的噪声会影响 ADC 结果。 我的想法是从升压转换器获取3.3V 电源、对其进行 RC 滤波、然后将其馈送到 MCU 上的 VREF+引脚。 但我不知道此引脚中会流入多少偏置电流(以及它会如何随时间或 ADC 运行而变化)。 我需要此信息才能在 RC 滤波器中选择 R 值。

或者也可以这样做、即在 VREF+引脚中没有活跃的缓冲器、从一开始就是一个不好的主意。

任何智慧的话语都会受到赞赏。

谢谢、Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     与滤波电容器上的电压相比、电阻器上的压降应足够小、以保持 VREF+引脚上所需的电压。

    您还可以考虑在滤波电压和 VREF+引脚之间使用运算放大器缓冲器来提供额外的隔离和稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zain。 我意识到了这一点、但这就是为什么我需要知道该 VREF+引脚的输入电阻(或输入电流)。

    遗憾的是、这是一个非常大的产品、在这种情况下、一分钱也不重要 BOM 成本、因此无法使用运算放大器进行缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    如果您选择具有3.3V 电压的 VREF、我的效果会更好、即使只是连接到 VDD ->我假设这就是您要尝试执行的操作。

    [报价 userid="1721" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359707/mspm0l1306-vref-pin-input-impedance-and-adc-measurements "]、但我不知道流入此引脚的偏置电流是多少(以及它如何随时间或 ADC 运行而变化)。 我需要此信息才能在 RC 滤波器中选择 R 值。

    我认为输入偏置电流不会很高、因为 ADC 会直接使用 VREF+作为基准、它不需要驱动内部 VREF 模块:

    最好使用去耦电容器作为外部基准:

    我不知道3.3V 输入电压适合哪个电压、但我建议您尝试使用1uf、并检查是否需要增加电压以获得更好的基准性能。 ->该电容器应尽可能靠近 VREF+和 VREF-/VSS 引脚。

    同时、您可以在升压输出附近添加一些 RC 滤波器电路。 此引脚上的最大泄漏电流为100nA、您也许可以将此作为设计参考:

    B.R.

    萨尔