This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:如何使用两个 EVB 板来测试 CAN-FD?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507, TCAN1042DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1357671/lp-mspm0g3507-how-to-use-two-evb-boards-to-test-can-fd

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、、 TCAN1042DEVM

您好、TI!

我们是否可以使用两个 EVB 板(MSPM0G3507)来进行 CAN 总线通信测试、其中一个板作为 RX、另一个作为 TX?

我使用了 CCS IDE 中的 CAN-FD 单个 RX 样本和单个 TX 样本进行测试。 当按下 TX 上的 S2按钮发送 CAN 信息时、未从 RX 接收到 RX 事件或数据。 使用示波器检查 Tx 引脚信号、以便始终获得高电平信号。

您能否帮助提供 CAN-FD 测试支持、包括电路板上的软件配置和跳线设置?

顺便说一下、是否有必要将 LP-MSPM0G3507 EVB 与 TCAN1042DEVM 结合使用进行测试?

下图显示了测试两个 EVB 板的连接方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    顺便说一下、是否需要将 LP-MSPM0G3507 EVB 与 TCAN1042DEVM 一起使用以进行测试?

    我建议您启用环回功能、尝试无需 收发器。

    虽然 我会建议您使用收发器来创建 CAN 总线并测试 CAN 模块。 任何收发器都可以工作。

    顺便说一下、这里的标记是什么?

    B.R.

    萨尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能像使用 UART 那样简单地将一个控制器的 RX 与另一个控制器的 TX 引脚连接。 碰撞检测机制依靠每个节点在发送数据时始终观察总线的状态。 如果 RX 线路与 TX 不匹配、则会检测到冲突、并且发送节点必须停止传输。

    这是一个简单的电路、您可以使用它来避免微控制器之间的收发器。 使用小型肖特基二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的信息。  我以前没有使用过此方法。

    虽然、由于 MSPM0器件是典型的3.3V 电源、我假设上拉电压应该与 VDD 相同(典型值为3.3V)。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。 刚抓取了我在谷歌上发现的第一个图像,看起来是对的,没有检查 细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请检查 David 的建议、或使用收发器测试 MCAN 模块。

    顺便说一下、还请检查您的 LP 版本、如果是非 RTM 样片、则您需要获取 RTM 版本以进行进一步测试。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    如何检查 LP-MSPM0G3507是否为 RTM?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、这里的标记是什么?

    [/报价]

    此处标记的版本将显示一些信息。

    如果标记为 "LP-MSPM0G3507"、则应为 RTM 版本。 当前、它还将标有"Rev.A"。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    它是修订版 RTM 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    它在我手中是 RTM 版本。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的反馈。

    我将关闭此主题帖、如果您还有其他问题、可以直接在此处回复或提交新主题帖。

    B.R.

    萨尔