主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、、 TCAN1042DEVM
您好、TI!
我们是否可以使用两个 EVB 板(MSPM0G3507)来进行 CAN 总线通信测试、其中一个板作为 RX、另一个作为 TX?
我使用了 CCS IDE 中的 CAN-FD 单个 RX 样本和单个 TX 样本进行测试。 当按下 TX 上的 S2按钮发送 CAN 信息时、未从 RX 接收到 RX 事件或数据。 使用示波器检查 Tx 引脚信号、以便始终获得高电平信号。
您能否帮助提供 CAN-FD 测试支持、包括电路板上的软件配置和跳线设置?
顺便说一下、是否有必要将 LP-MSPM0G3507 EVB 与 TCAN1042DEVM 结合使用进行测试?
下图显示了测试两个 EVB 板的连接方法。