This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634 Sitara 硬件中断

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359048/am2634-q1-am2634-sitara-hardware-interrupt

器件型号:AM2634-Q1

您好、TI 团队:

我拥有 SDK 9.1.0.41和 CCS 12.7的 PROC111E2、我尝试了 GPIO_input_interrupt 示例、它运行正常。

现在、我需要将 D14作为中断输入、但无法以某种方式触发它。  

我只需在 syscfg 中更改 GPIO 引脚并让 GPIO INT XBAR 像这样。  

你有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    GPIO 中断分布在16个 GPIO 宽组中、GPIO#_BANK0_INT 至 GPIO#_BANK8_INT 。 #是您正在使用的内核、因此对于 R5FSS0-0内核、您应该位于 GPIO0_BANK0_INT 至 GPIO0_BANK8_INT 上 。

    该示例使用与器件上的 GPIO23相对应的 GPIO B8、因此该引脚处于 BANK1中、因为该组涵盖 GPIO16-31。

    当您尝试使用 D14时、现在使用的是 GPIO123。 这是包含 GPIO 112-127的 BANK7的一部分。 因此、将 XBAR 输出更改为 GPIO_0_BANK_INTR_7、它应该可以正常工作。

    此致、

    拉尔夫·雅各比