请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634-Q1 您好、TI 团队:
我拥有 SDK 9.1.0.41和 CCS 12.7的 PROC111E2、我尝试了 GPIO_input_interrupt 示例、它运行正常。
现在、我需要将 D14作为中断输入、但无法以某种方式触发它。
我只需在 syscfg 中更改 GPIO 引脚并让 GPIO INT XBAR 像这样。
你有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队:
我拥有 SDK 9.1.0.41和 CCS 12.7的 PROC111E2、我尝试了 GPIO_input_interrupt 示例、它运行正常。
现在、我需要将 D14作为中断输入、但无法以某种方式触发它。
我只需在 syscfg 中更改 GPIO 引脚并让 GPIO INT XBAR 像这样。
你有什么想法吗?
本杰明、您好!
GPIO 中断分布在16个 GPIO 宽组中、GPIO#_BANK0_INT 至 GPIO#_BANK8_INT 。 #是您正在使用的内核、因此对于 R5FSS0-0内核、您应该位于 GPIO0_BANK0_INT 至 GPIO0_BANK8_INT 上 。
该示例使用与器件上的 GPIO23相对应的 GPIO B8、因此该引脚处于 BANK1中、因为该组涵盖 GPIO16-31。
当您尝试使用 D14时、现在使用的是 GPIO123。 这是包含 GPIO 112-127的 BANK7的一部分。 因此、将 XBAR 输出更改为 GPIO_0_BANK_INTR_7、它应该可以正常工作。
此致、
拉尔夫·雅各比