This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:如何获取内部温度传感器值

Guru**** 2537120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358137/ek-tm4c1294xl-how-to-get-internal-temperature-sensor-values

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好  

我刚刚接触 TM4C1294XL 板、我查阅了 "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\adc\temperature_sensor.c"中的 TIvaware 系列示例代码、这些示例我在 tera term 中首次运行成功、但再次断开并重新连接后运行 temperature_sensor 代码示例未出现任何内部温度传感器 价值观

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些示例我在 tera term 中首次运行时可以成功执行,但一次是断开并重新连接,然后运行 temperature_sensor 代码示例未显示任何内部温度传感器值

    您需要确保它与枚举调试探针所用的 COM 端口相同。 请参见以下示例。 进入设备管理器、查看是否正在枚举 COM 端口以及 COM 端口号是什么。 在我的示例中是 COM9。 您将需要配置 Tera Term 并指定 COM 端口号、并确保与 MCU 配置的完全相同的波特率、停止位等。 也许可以尝试另一个终端实用程序。 CCS 也具有内置的终端窗口。 我还建议您重新启动 PC。 有时、这可能是 Windows 问题。 重新启动您的 PC 将再次正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    以前的 I run 应用程序它提供了温度传感器值。 需再次运行相同的应用、给出与这些相同的输出、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行相同的示例。 断开主板并重新连接后、我仍然可以看到显示屏。 我使用 CCS 的内置终端窗口。

    在您重新连接调试器后、为什么不先复位器件、然后再运行呢。 请参见下方的。 在 CCS 中、转到"Run"->"Reset-System Reset"。 复位后、只需再次运行该程序即可。