请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129ENCPDT 主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
您好!
我注意到了有关 USB 大容量器件的几个详细问题、但找不到任何适用于 TI-RTOS 的示例。 请告知。
谢谢!
达利博尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我注意到了有关 USB 大容量器件的几个详细问题、但找不到任何适用于 TI-RTOS 的示例。 请告知。
谢谢!
达利博尔
您好!
以下是适用于 USB 的所有 TI-RTOS 示例。 但是、没有大容量器件示例。 TI-RTOS USB 示例使用 TivaWare SDK USB 库来实现各种器件类别。 因此、您可以参考其中一个 TI-RTOS USB 示例(例如 USB 串行示例)和非 TI-RTOS TivaWare 批量器件示例、以创建基于 TI-RTOS 的批量器件应用。 TivaWare Bulk 器件示例 可在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\USB_dev_BULK 中找到。