This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TM4C129 USB 大容量器件示例

Guru**** 1829280 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358716/tm4c129encpdt-tm4c129-usb-bulk-device-example

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我注意到了有关 USB 大容量器件的几个详细问题、但找不到任何适用于 TI-RTOS 的示例。 请告知。

谢谢!

达利博尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     以下是适用于 USB 的所有 TI-RTOS 示例。 但是、没有大容量器件示例。 TI-RTOS USB 示例使用 TivaWare SDK USB 库来实现各种器件类别。 因此、您可以参考其中一个 TI-RTOS USB 示例(例如 USB 串行示例)和非 TI-RTOS TivaWare 批量器件示例、以创建基于 TI-RTOS 的批量器件应用。 TivaWare Bulk 器件示例 可在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\USB_dev_BULK 中找到。