请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 尊敬的 AE:
目前、我 有 一个 MSPM0G3507 EVM 和 TACN1043A CAN 总线驱动器、以便使用 CAN 总线分析器来验证 CAN 总线特性。
1.您能否提供示例代码,包括 CAN 总线在接收和发送配置中的使用情况?
2.您能 在 GUI 步骤中为我提供要发送和接收的 ID 和输入数据吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 AE:
目前、我 有 一个 MSPM0G3507 EVM 和 TACN1043A CAN 总线驱动器、以便使用 CAN 总线分析器来验证 CAN 总线特性。
1.您能否提供示例代码,包括 CAN 总线在接收和发送配置中的使用情况?
2.您能 在 GUI 步骤中为我提供要发送和接收的 ID 和输入数据吗?
此致
Bruce、您好!
1. 您能给我提供在接收和发送配置中包括 CAN 总线的示例代码吗?
您可以参考 SDK 中的一些示例代码、其中包括接收和发送操作。
2. 您是否可以 在 GUI 步骤中为我提供要发送和接收的设置 ID 和输入数据?
您指的是哪种 GUI?
B.R.
萨尔