This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何配置 MSPM0G3507上的 CAN 总线?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1357221/mspm0g3507-how-to-configure-the-can-bus-on-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

尊敬的 AE:

   目前、我 有 一个 MSPM0G3507 EVM 和 TACN1043A CAN 总线驱动器、以便使用 CAN 总线分析器来验证 CAN 总线特性。  

   1.您能否提供示例代码,包括 CAN 总线在接收和发送配置中的使用情况?

   2.您能    在 GUI 步骤中为我提供要发送和接收的 ID 和输入数据吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

     1. 您能给我提供在接收和发送配置中包括 CAN 总线的示例代码吗?

    您可以参考 SDK 中的一些示例代码、其中包括接收和发送操作。

     2. 您是否可以    在 GUI 步骤中为我提供要发送和接收的设置 ID 和输入数据?

    您指的是哪种 GUI?

    B.R.

    萨尔