主题中讨论的其他器件:SysConfig、 MSPM0G3507
您好!
在 TI SysConfig 工具 1.19和1.20中的"communications"下似乎没有 MCAN 配置选项。
有什么建议可以做?
谢谢。
米科拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TI SysConfig 工具 1.19和1.20中的"communications"下似乎没有 MCAN 配置选项。
有什么建议可以做?
谢谢。
米科拉
感谢您的回复。 但 这怎么可能呢? MCU 的数据表声称它具有 CANFD。 它的标题为: www.ti.com/.../mspm0g3107.pdf
谢谢!
我已经可以在3507开发板上工作了、但现在我们收到了其中包含3107芯片的原型板、我需要让它现在可以工作。 我已经尝试应用相同的 CAN 配置为3507 ,然而,它似乎不起作用,而在理论上,它应该,对吗?
它会卡在初始化 函数中: "while (DL_MCAN_OPERATION_MODE_NORMAL!= DL_MCAN_getOpMode (MCAN0_INST));"
如果您的团队可以检查他们是否能够 使用3507中的 CONFIG 处理3107 (或进行一些更改)、我将非常感谢您提供反馈。 或者,如果有什么问题,它不能 做, 尽快知道它也会有帮助。
如果您能就这些问题获得一些反馈、请告诉我。
此致、
米科拉
您好、 Mykola
请点击 CCS -帮助-检查更新以更新 CCS MSPM0支持包。
同时、从以下位置下载最新的 SDK: https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK#downloads