This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:MSPM0G3107

Guru**** 2927530 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1349623/mspm0g3107-mspm0g3107

器件型号:MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0G3507

您好!

在 TI SysConfig 工具 1.19和1.20中的"communications"下似乎没有 MCAN 配置选项。

有什么建议可以做?

谢谢。

米科拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标题错误、但我似乎无法修改、只是不会更新。 我写了一篇关于这一点的新文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我会将此标记为已解决。

    我发现在使用 G3107时、SysConfig 没有 MCAN

    感谢您的反馈。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但 这怎么可能呢? MCU 的数据表声称它具有 CANFD。 它的标题为: www.ti.com/.../mspm0g3107.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在该芯片上配置和使用 CANFD 的方法、这对于我们正在开发的应用至关重要、因此、如果该工具有错误、我希望对其进行适当的修复、 或者、如果 MCU 的数据表有误、必须进行更正、以免造成混淆。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我有反馈给软件团队。

    您可以首先使用 MSPM0G3507。 (在 SysConfig 中选择此芯片)。

    请确保不要使用 G310x 上没有的外设。

    它们的存储器地址相同。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我已经可以在3507开发板上工作了、但现在我们收到了其中包含3107芯片的原型板、我需要让它现在可以工作。 我已经尝试应用相同的 CAN 配置为3507 ,然而,它似乎不起作用,而在理论上,它应该,对吗?

    它会卡在初始化 函数中: "while (DL_MCAN_OPERATION_MODE_NORMAL!= DL_MCAN_getOpMode (MCAN0_INST));"

    如果您的团队可以检查他们是否能够  使用3507中的 CONFIG 处理3107 (或进行一些更改)、我将非常感谢您提供反馈。 或者,如果有什么问题,它不能 做, 尽快知道它也会有帮助。

    如果您能就这些问题获得一些反馈、请告诉我。

    此致、

    米科拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、如果它是 SysConfig 错误、您知道修补的速度有多快吗?   现在很难对3107上的 CAN 进行任何配置更改...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请点击 CCS -帮助-检查更新以更新 CCS MSPM0支持包。

    同时、从以下位置下载最新的 SDK: https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK#downloads

    版本:2.00.01.00
    发布日期:2024年4月30日
    我已经查看了 G3107的 SysConfig 页面、现在有了 MCAN~
    此致、
    赫利克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我们可以用 Helic Chi 的话来形容、但新 SDK 的发行说明说:

    "MSPSWSDK-3791:修复了 MCAN 外设不适用于 MSPM0G310X 器件"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您添加发布说明~

    此致、

    赫利克