This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EtherCAT Salve 是否可以在千兆模式下工作?

Guru**** 2410720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353595/am2434-can-ethercat-salve-work-in-giga-mode

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:DP83869、、 AM6442

EtherCAT 从站能否以千兆模式工作?

如果需要、AM243x LP 具有千兆 PHY dp83869、我们如何在电路板上对其进行验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    目前、EtherCAT 不支持千兆模式。 仅支持常规 EtherCAT 100M 协议。

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    您是说 TI 目前 不支持 EtherCAT-G 吗? 或者 EtherCAT 不支持 EtherCAT-G?

    除千兆以太网接口外、支持 EtherCAT-G 需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    很抱歉耽误你的时间。 目前 TI 不支持 EtherCAT-G。 EtherCAT 协议不支持 EtherCAT-G。

    为了支持 TI 器件上的 EtherCAT-G、PRU-ICSS 固件更新和软件更改与千兆以太网接口一起至关重要。

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

      那么、您是说 AM2434可以   通过更新 PRU-ICSS 固件来支持 EtherCAT-G? 您是否有修改此类演示的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ETG 尚未提供 EtherCAT G 规范。 准备就绪后、将查看该计划。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PratheeshGangadhar:

      但我发现一个主题说 AM6442能够在硬件中支持 EtherCAT 千兆位、只需要更新软件固件。 您能否检查并确认它?

      e2e.ti.com/.../am6442-when-will-ethercat-g-gigabit-be-supported-on-sitara-processors

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅需更新软件固件。

    是的、硬件功能强大、不会削弱固件的工作量、尤其是在规格未冻结的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘:普拉泰什是正确的。 Beckhoff (通过 ETG )必须在 TI 生产器件(或器件驱动程序)之前发布 EtherCAT G 规范、以正式支持该规范。

    您很可能需要联系第三方才能访问 EtherCAT G 主站 IP、而芯片供应商将依靠 Beckhoff 开发的共享库对象来  实现 EtherCAT G 从站 IP。