This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:连接到目标时出错:无法与器件通信。 请检查您的连接。

Guru**** 2929490 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1354065/tm4c123gh6pm-error-connecting-to-the-target-unable-to-communicate-with-the-device-please-check-your-connection

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好,我 的 TM4C123GH6PM 有问题,我希望任何人都能帮助我。

我正在上载一个简单的代码板使用调试器选项从 CCS 和错误的 USB 从我的笔记本电脑上拔出时,它上载,之后的板是n`t 被任何计算机检测到,我不能使用它.

我尝试使用(LM Flash 程序员/UNIFLASH)解锁 JTAG 锁定、但它给了我一个错误、因为我认为这是因为没有检测到开发板。

我尝试了另一个 TM4C123GH6PM ,它工作正常,所以问题是板不是从我的笔记本电脑或 USB。

我不知道这是否会有所帮助,但我想当它被拔下时 CCS 是(正在执行启动脚本(Cortex M4 )).

所以,请任何人帮助.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以显示 Windows 设备管理器吗? 您是否在电路调试接口中看到 Stellaris? 否则、调试 IC 上运行的固件可能损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、未检测到。

    那么、我应该如何处理该固件损坏?

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉响应延迟、因为我目前正在度假。 您可以尝试使用 LM 闪存编程器并执行 ICDI 更新、希望它能将固件恢复到 LaunchPad 调试探针。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它显示:-

    • **错误**:连接 ICDI 设备失败  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为您的电路板已经变砖了。