请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好,我 的 TM4C123GH6PM 有问题,我希望任何人都能帮助我。
我正在上载一个简单的代码板使用调试器选项从 CCS 和错误的 USB 从我的笔记本电脑上拔出时,它上载,之后的板是n`t 被任何计算机检测到,我不能使用它.
我尝试使用(LM Flash 程序员/UNIFLASH)解锁 JTAG 锁定、但它给了我一个错误、因为我认为这是因为没有检测到开发板。
我尝试了另一个 TM4C123GH6PM ,它工作正常,所以问题是板不是从我的笔记本电脑或 USB。
我不知道这是否会有所帮助,但我想当它被拔下时 CCS 是(正在执行启动脚本(Cortex M4 )).
所以,请任何人帮助.