This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:添加额外的 PPP 网络接口

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353974/msp432e401y-adding-additional-ppp-network-interfaces

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我已经根据 SDK 中的 MQTT 客户端示例构建了一个工程、该工程通过以太网连接将数据发布到代理。 接下来、我想添加一个 WiFi 模块、以便在数据未连接时通过 WiFi 连接而不是以太网发布。 WiFi 模块具有 PPP 模式、根据 NDK 文档、NDK 支持 PPP。 是否有有关如何添加新接口并将其与 NDK 集成的示例或文档? SysConfig 窗口中有一个用于添加额外 NDK 接口的选项、但设置完成后、不清楚如何将该接口用于项目的其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有 WiFi 体验。 您是否正在使用 TI Wifi。 如果您使用的是 ATI WIFI 模块、则最好使用该 TI 器件型号创建新主题、以便那里的专家可以为您提供帮助。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 它是一个 ublox 设备。 我使用的是随附的 TI MSP432E401Y。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    没有可以找到适用于 MSP432E 的 PPP 示例、但您可以看一下适用于 TM4C129 MCU 的 PPP 示例。 TM4C129与 MSP432E 是相同的 MCU、但不同之处在于它不是基于 SimpleLink 平台。