Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1, AM2634-Q1, AM263P4
主题中讨论的其他器件: AM2634-Q1、
我们正在考虑从 AM2634-Q1迁移到 AM263P4-Q1
我们是否可以确认、由于需要使用 OSPI 替换 QSPI、符合功能安全标准的 MCAL 是否可用、如果不可用、怎么办?
谢谢。
约翰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1, AM2634-Q1, AM263P4
我们正在考虑从 AM2634-Q1迁移到 AM263P4-Q1
我们是否可以确认、由于需要使用 OSPI 替换 QSPI、符合功能安全标准的 MCAL 是否可用、如果不可用、怎么办?
谢谢。
约翰
尊敬的 Ralph:
我说 OSPI 驱动器需要符合 FUSA/AUTOSAR 标准的 MCAL、假设我们接管了 AM2634-Q1的所有相关 MCAL。
我想我们已经与 Vector MICROSAR 集成的 AM263x 的几乎所有 MCAL 都是兼容的?
我们不确定是否针对 AM263P4重新完成了 MCAL 或进行了大修、以便我们重新完成该工作、并且您需要对 MCAL 进行大量重新认证/测试?
您好、John:
我们将通过提供适用于 AM263P4的 FuSa 兼容 MCAL 驱动程序、 25年第4季度24日 。
我想几乎所有我们已经与 Vector MICROSAR 集成的 AM263x 的 MCAL 都是兼容的吗?
您需要接洽 AM263P4与 TI MCAL 集成的矢量。
我们不知道是否以某种方式为 AM263P4重新完成了 MCAL 或进行了大修,以便我们需要重新执行该工作,并且您需要大量重新认证/测试 MCAL?
您可以通过 My Secure 软件查看我们的发行版、也可以查看相同内容。 我们无法从第三方的角度对返工进行评论。
我希望你明白。
此致、
Aakash