This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:从 AM2634-Q1迁移到 AM263P4-Q1、使用 OSPI 替代 QSPI

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1, AM2634-Q1, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353313/am263p4-migration-from-am2634-q1-to-am263p4-q1-replacing-qspi-with-ospi

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: AM2634-Q1

我们正在考虑从 AM2634-Q1迁移到 AM263P4-Q1

我们是否可以确认、由于需要使用 OSPI 替换 QSPI、符合功能安全标准的 MCAL 是否可用、如果不可用、怎么办?

谢谢。

约翰   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    需要澄清的是、现在的问题是 MCAL 的 OSPI 驱动程序是否可用、还是 MCAL 作为一个整体是否可用于 AM263P?

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我说 OSPI 驱动器需要符合 FUSA/AUTOSAR 标准的 MCAL、假设我们接管了 AM2634-Q1的所有相关 MCAL。  

    我想我们已经与 Vector MICROSAR 集成的 AM263x 的几乎所有 MCAL 都是兼容的?

    我们不确定是否针对 AM263P4重新完成了 MCAL 或进行了大修、以便我们重新完成该工作、并且您需要对 MCAL 进行大量重新认证/测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们将通过提供适用于 AM263P4的 FuSa 兼容 MCAL 驱动程序、 25年第4季度24日

    我想几乎所有我们已经与 Vector MICROSAR 集成的 AM263x 的 MCAL 都是兼容的吗?

    您需要接洽 AM263P4与 TI MCAL 集成的矢量。

    我们不知道是否以某种方式为 AM263P4重新完成了 MCAL 或进行了大修,以便我们需要重新执行该工作,并且您需要大量重新认证/测试 MCAL?

    您可以通过 My Secure 软件查看我们的发行版、也可以查看相同内容。 我们无法从第三方的角度对返工进行评论。

    我希望你明白。

    此致、
    Aakash