您好!
我想 这里讨论的问题 还没有解决? 我使用 CCS 12.6测试了工业通信 SDK 9.1、但问题仍然存在、需要手动更改寄存器、才能使 ICSSG0适用于 EtherCAT。 SDK9.1的补丁说明也不意味着任何修复。
如上述文章中所述手动更改寄存器、我只能获得一个有效的 EtherCAT 接口:
还需要更改哪些寄存器才能使其他接口正常工作? 我假设必须在 MII_RT_RXCFG1/MII_RT_TXCFG0中进行一些更改?
提前感谢并向您问好。
弗洛里
安This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想 这里讨论的问题 还没有解决? 我使用 CCS 12.6测试了工业通信 SDK 9.1、但问题仍然存在、需要手动更改寄存器、才能使 ICSSG0适用于 EtherCAT。 SDK9.1的补丁说明也不意味着任何修复。
如上述文章中所述手动更改寄存器、我只能获得一个有效的 EtherCAT 接口:
还需要更改哪些寄存器才能使其他接口正常工作? 我假设必须在 MII_RT_RXCFG1/MII_RT_TXCFG0中进行一些更改?
提前感谢并向您问好。
弗洛里
安尊敬的 Ashwani:
感谢您的答复。
我们问自己、在定制电路板上从 ICSSG0切换到 ICSSG1是有道理的、这样可以获得更好的支持(同样在 Profinet 和 Ethernet/IP 方面、是否有同样的问题?) 希望有两个可用于工业以太网的 PHY。 然而,这将需要对我们目前的硬件设计进行一些工作和调整。
因此、问题是:它只是一个配置问题、设置一些进一步的寄存器可以轻松地解决、还是我们有一个严重的问题并应切换到 ICSSG1?
如果您可以告诉我们缺少哪些寄存器、我们可以在电路板上对其进行测试、我们不想等待完全发布的工业通信 SDK、那么我们乐于提供临时的权变措施、直到它最终修复。
此致
多米尼克
尊敬的 Dominik:
很抱歉我度假时响应出现延迟。
ICSSG1在我们的定制板上提供更好的支持
目前、我们的测试场验证了 ICSSG1上的工业协议。
此致
阿什瓦尼