This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:更改了 ICSSG0的寄存器、以使 EtherCAT 仅在一个接口上工作

Guru**** 2349180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325580/am2434-register-changes-for-icssg0-in-order-to-get-ethercat-working-only-work-for-one-interface

器件型号:AM2434

您好!

我想 这里讨论的问题 还没有解决? 我使用 CCS 12.6测试了工业通信 SDK 9.1、但问题仍然存在、需要手动更改寄存器、才能使 ICSSG0适用于 EtherCAT。 SDK9.1的补丁说明也不意味着任何修复。

如上述文章中所述手动更改寄存器、我只能获得一个有效的 EtherCAT 接口:

还需要更改哪些寄存器才能使其他接口正常工作? 我假设必须在 MII_RT_RXCFG1/MII_RT_TXCFG0中进行一些更改?

提前感谢并向您问好。

弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floria:

    "我知道,我知道你在胡说什么。"

    我们正在努力发送一份关于 EtherCAT 与 ICSSG0的工作指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh:

    感谢您的反馈! 有什么想法、TI 发布该指南需要多长时间?

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Florian:

    我将在内部检查这一点、然后联系您。

    此致

    阿什瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    感谢您的答复。

    我们问自己、在定制电路板上从 ICSSG0切换到 ICSSG1是有道理的、这样可以获得更好的支持(同样在 Profinet 和 Ethernet/IP 方面、是否有同样的问题?) 希望有两个可用于工业以太网的 PHY。 然而,这将需要对我们目前的硬件设计进行一些工作和调整。

    因此、问题是:它只是一个配置问题、设置一些进一步的寄存器可以轻松地解决、还是我们有一个严重的问题并应切换到 ICSSG1?

    如果您可以告诉我们缺少哪些寄存器、我们可以在电路板上对其进行测试、我们不想等待完全发布的工业通信 SDK、那么我们乐于提供临时的权变措施、直到它最终修复。

    此致

    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    很抱歉我度假时响应出现延迟。

    ICSSG1在我们的定制板上提供更好的支持

    目前、我们的测试场验证了 ICSSG1上的工业协议。

    此致

    阿什瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 ICSSG0!

    您能否告诉我们为使其在 ICSSG0上正常运行所做的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们正在进行内部工作、以记录实现此目的的步骤。

    此致

    阿什瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在在更新/下一阶段的硬件设计中切换到了 ICSSG1、因为我们不能再等了