This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:ADC 采样和转换窗口

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346267/lp-mspm0g3507-adc-sample-and-conversion-window

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0G3507

您好!

我将启动一个使用不同外设的新项目、其中包括 ADC。 我将使用 adc12_serial_conversion 示例。 对于使用 syscfg 设置采样窗口和转换窗口的时序、我感到有点困惑。

我附上了两个图像:adc12_serial_conversion 示例的时序图块和 syscfg。

1 -关于采样窗口:在哪里使用.syscfg 设置采样窗口的值?
2-关于转换窗口:如何确定此期间? 我知道它是由 RES 和 CLKFREQ 定义(如图所示)、但是否有用于估算它的公式或参考? 它们有何关联?
3 -示例中的采样窗口是什么?

用 DeepL.com 翻译(免费版)

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adelson:

    采样窗口在 SysConfig 中的"Advanced Configuration"下设置。 查找所需的采样时间1和所需的采样时间0字段:

    请注意、您需要在"ADC 存储器转换 x 配置"部分中为给定通道选择这两个值中的哪一个。

    转换窗口基于您的分辨率和 ADC 中包括的80MHz 转换时钟(有关时钟周期数、请参阅 TRM)。

    因此在12位模式下、转换阶段需要14个周期/80MHz、或~175ns。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adelson:

    采样窗口由 SysConfig ADC 模块中高级配置部分下的采样时间定义。 SysConfig 生成的代码将更改 SCOMP 寄存器。  

    转换周期始终是基于您的分辨率的静态数字、时序将基于您的源时钟。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon 和 Luke:

    感谢您的及时反馈。

    然后、还有两个问题。

    1) 1)如果我想使用最高采样率(4ms/s)、以下配置是否可以成为选项?

    MLCK = 80 MHz (图1)
    UPCLK = ADCCLK 频率范围(MHz)= 40 MHz;(图2 - clkconfig)
    分辨率= 12位-> 8个时钟周期;(图3 -时钟范围)

    采样时间= 50ns (图2 - clkconfig)
    计算得出的转换频率= 4 MHz。 (图2 - clkconfig)

    2)自动模式下的总时钟周期(图10.2 -上一个答案):
    *考虑将 ULPCLK 作为 ADCCLK 的时钟源,因此 Sync_Cycles = 0。

    总周期数= Sync_Cycles *+采样窗口+转换窗口+写入 MEMRESx
    总周期数= 0 + 2 +(8)+ 1 = 11个周期;

    该计算是合理的吗?   12位的转换窗口是14或8个周期?

    图 1

    图 2

    图 3

    非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adelson:

    我们有一个示例可为您提供最大采样率-> ADC12_max_freq_dma_LP_MSPM0G3507

    该器件的 ADC 具有内部转换时钟、因此您将具有静态的14、12或9个转换时钟周期。

    对于最小采样时间、数据表规格为62.5ns

    此致、
    卢克