请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 尊敬的香槟:
我是为我们的客户提出这个问题的。
从 下面关于 PINCMx 的 TRM 中、用户有疑问。
1) 1)所有 IO 均处于输出模式;
无内部上拉或下拉;
与外部无连接。
对吗?
2.如果 IO 引脚外部有一个上拉电阻或下拉电阻,则上电期间没有电流输出。 对吗?
3.如果 IO 引脚外部有一个上拉电阻器或下拉电阻器,并且用户不在该 IO 引脚上配置任何 PINCMx,默认情况下仅保留它。 无需担心 IO 引脚。 对吗?