This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:IO 默认状态

Guru**** 2614475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1347386/mspm0l1306-io-default-status

器件型号:MSPM0L1306

尊敬的香槟:

我是为我们的客户提出这个问题的。

从 下面关于 PINCMx 的 TRM 中、用户有疑问。

1) 1)所有 IO 均处于输出模式;

无内部上拉或下拉;

与外部无连接。

对吗?

2.如果 IO 引脚外部有一个上拉电阻或下拉电阻,则上电期间没有电流输出。 对吗?

3.如果 IO 引脚外部有一个上拉电阻器或下拉电阻器,并且用户不在该 IO 引脚上配置任何 PINCMx,默认情况下仅保留它。 无需担心 IO 引脚。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    在 POR 时、IOMUX 未连接到 GPIO、因此它们均为输入、因此不会有电流流动。  将引脚保持在默认模式是没有问题的。