This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:VREF 上的周期性噪声

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1347078/lp-mspm0g3507-periodic-noise-on-vref

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

关于 MSPM0G3507的 VREF

在评估板上写入一个启用了 VREF 的程序、并使用示波器检查输出。
噪声大约每8ms 出现一次。
我不知道原因,我有麻烦。
已连接噪声数据。 请您确认吗?
注1 周期性噪声


Noise2 噪声膨胀


使用的评估板为 MSPM0G3507 Rev. B。
使用的固件已附加。
・验证环境
SDK:
mspm0 SDK:1.20.01.06
Code Composer Studio:12.5.0.00007

e2e.ti.com/.../empty_5F00_LP_5F00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有这种 LP。 我假设您直接将器件从评估样片更换为 RTM 样片。

    我认为检测微小信号的方法并不正确。 您可以使用弹簧来测试电容器上的信号吗?