This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:SDK GPMC 示例代码:HwiP_enableFIQ ()将 GPMC_CLK_SRC_SEL 复位

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345510/am2631-sdk-gpmc-sample-code-hwip_enablefiq-resets-gpmc_clk_src_sel

器件型号:AM2631

您好!

运行 SDK 的 GPMC 示例代码(am263x_09_01_00_41)、我将  在 main 运行前使用 GEL 文件设置 GPMC_CLK_SRC_SEL。 当达到 Hwip_enableFIQ()时,该值会被修改。

是故意的吗?

此致、

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我将在新版本中检查 GPMC 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    Hwip_enableFIQ ()仅更改 CPSR 寄存器的 F 位、不更改 GPMC 的时钟源。 我认为0x2 (系统时钟)是 GPMC 的默认时钟源。  

    我的测试显示在调用 Hwip_enableFIQ()之前和调用 Hwip_enableFIQ()之后 GPMC 时钟源为0x222 

    在调用 Hwip_enableFIQ ()之前:

    调用 FIQ 使能函数后:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您检查 QJ、

    我在写入 GPMC_CLK_SRC_SEL  寄存器时添加了一个观察点、而非逐步运行、然后看到是 导致此变化的 gSockModulesClockFrequency 设置。 修改其中的值可以解决问题。

    不知道 CCS 为什么显示最初描述的行为。

    话虽如此、这个线程可以关闭。

    此致、  

    Javier。