您好!
客户可能有 IDD=100uA、必须测量慢信号(20sps)。 他希望降低 CPU 和 ADC 的电流。 在数据表中、IDDRUN 是4MHz (SYSOSC)处的0.52mA。 使用1MHz 或500kHz 时是多少?
那么 ADC 呢? d/s 中表示200ksps 时为300uA。 我可以用1ksps 运行它吗? 那么消费是什么呢?
他知道必须使用电容器来存储能量并在不同的待机/停止/运行模式之间切换。 但平均电流越小、电容越低。
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户可能有 IDD=100uA、必须测量慢信号(20sps)。 他希望降低 CPU 和 ADC 的电流。 在数据表中、IDDRUN 是4MHz (SYSOSC)处的0.52mA。 使用1MHz 或500kHz 时是多少?
那么 ADC 呢? d/s 中表示200ksps 时为300uA。 我可以用1ksps 运行它吗? 那么消费是什么呢?
他知道必须使用电容器来存储能量并在不同的待机/停止/运行模式之间切换。 但平均电流越小、电容越低。
此致、Holger
你好
1)。 关于 1 MHz 或500kHz 下的近似 IDDRUN、您可以使用该表进行计算。

2)。 您可以以1k SPS 运行 ADC。 如果要以20SPS 的速率测量慢信号、可以参考 ESON 的答案。 无论 SPS 是多少、您都可以使用计时器触发 ADC、以您需要的 SPS 进行采样。
3)。 关于"Timer Trigger ADC"、我们在 SDK 中提供了示例代码。 您可以参阅"adc12_triggered_by_timer_event"的
此致、
K·扬茨