This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:ULP 应用

Guru**** 2929980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1339336/mspm0l1105-ulp-application

器件型号:MSPM0L1105

您好!
客户可能有 IDD=100uA、必须测量慢信号(20sps)。 他希望降低 CPU 和 ADC 的电流。 在数据表中、IDDRUN 是4MHz (SYSOSC)处的0.52mA。 使用1MHz 或500kHz 时是多少?
那么 ADC 呢? d/s 中表示200ksps 时为300uA。 我可以用1ksps 运行它吗? 那么消费是什么呢?

他知道必须使用电容器来存储能量并在不同的待机/停止/运行模式之间切换。 但平均电流越小、电容越低。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它可以使用计时器(20Hz)从待机模式触发 CPU 唤醒并控制 ADC 来执行采样。 它可以满足客户的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有类似的参考设计或测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1)。 关于 1 MHz 或500kHz 下的近似 IDDRUN、您可以使用该表进行计算。  

    2)。 您可以以1k SPS 运行 ADC。 如果要以20SPS 的速率测量慢信号、可以参考 ESON 的答案。 无论 SPS 是多少、您都可以使用计时器触发 ADC、以您需要的 SPS 进行采样。  

    3)。 关于"Timer Trigger ADC"、我们在 SDK 中提供了示例代码。 您可以参阅"adc12_triggered_by_timer_event"的

    此致、

    K·扬茨