This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:MCAN 时钟源 SysConfig 支持计划

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1343899/am2632-mcan-clock-source-sysconfig-support-plans

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

继续从相关线程中询问有关 MCAN 的问题、我们是否有计划在 SysConfig 中支持 MCAN 时钟源配置?  

此外、还有一个有关 MCAN 示例代码的问题、位于/SDK/examples/drivers/mcan/mcan_external_read_write 中。

在构建示例时、 SOC_RcmPeripheralClockSource_DPLL_CORE_HSDIV0_CLKOUT0在 ti_power_clock_config.c 中生成 。

我的理解是、这是 CAN 时钟源。 他们在哪里可以更改此设置?

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!
    对于 CAN FD、支持的 CAN 时钟频率为20Mhz、40MHz 和80MHz。 在 SDK 中、IP 默认配置为在80MHz 下运行。

    根据 TRM 表13-267、是 MCAN 可能的时钟源:

    选择源 DPLL_CORE_HSDIV0_CLKOUT0、因为它是唯一可被80MHz 完美整频的时钟。

    如果您能弄清楚他们为什么要更改时钟源、我就能更好地理解这个问题。

    此致!
    阿斯瓦蒂