Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!所有 TI 专家!
我当前正在使用 AM2431芯片、并修改了 enet_L2_cpsw 的示例工程、以使其适应我的应用。 由于我通过 RGMII 与外部开关 IC 通信、因此我启用了"外部 PHY 管理启用"。 以上是我的当前设置。
首先、我已经注意到我的 MAC 地址一直是0x28 0xB5 0xE8 0xDC 0xC2 0x6D。 我想将其更改为我们的应用所需的内容、这意味着将我的 MAC 地址更改为我们产品的内容集。 然而,即使在将 custom_board_config.c 中的函数 EnetBoard_getMacAddrList ()修改为从 EEPROM 读取的 MAC 地址后,在完成 CPSW 初始化后 MAC 地址仍保持不变。 是否还有任何其他需要修改的地方?
其次、我们的应用会动态地更改 MAC 地址、这意味着在 CPSW 初始化完成后、它需要在接收特定命令时更改 MAC 地址。 这可行吗? 如果是、具体的步骤是什么?
我希望这两个问题可以澄清。 谢谢!
此致!
拉里