This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:分配 CPSW MAC 地址

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341129/am2431-assign-cpsw-mac-address

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!所有 TI 专家!

我当前正在使用 AM2431芯片、并修改了 enet_L2_cpsw 的示例工程、以使其适应我的应用。 由于我通过 RGMII 与外部开关 IC 通信、因此我启用了"外部 PHY 管理启用"。 以上是我的当前设置。

首先、我已经注意到我的 MAC 地址一直是0x28 0xB5 0xE8 0xDC 0xC2 0x6D。 我想将其更改为我们的应用所需的内容、这意味着将我的 MAC 地址更改为我们产品的内容集。 然而,即使在将 custom_board_config.c 中的函数 EnetBoard_getMacAddrList ()修改为从 EEPROM 读取的 MAC 地址后,在完成 CPSW 初始化后 MAC 地址仍保持不变。 是否还有任何其他需要修改的地方?

其次、我们的应用会动态地更改 MAC 地址、这意味着在 CPSW 初始化完成后、它需要在接收特定命令时更改 MAC 地址。 这可行吗? 如果是、具体的步骤是什么?

我希望这两个问题可以澄清。 谢谢!

此致!

拉里