This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J1939-AM263X:MCU-PLUS-SDK 支持和检测

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332637/mcu-plus-sdk-am263x-j1939-support-and-detection

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

团队、您好!

根据技术 参考 手册、AM 2634支持 J1939协议。 我尝试进行相同的分析。

您能帮助我、我们如何 从 " MSS_MCANn_CFG_IR"值检测到 J1939消息的接收。  通常需要更新寄存器中与 Rx FIFO 相关的值、但在这里不会更新。

当我检查时、  具有 J1939接收功能的 MSS_MCANn_CFG_IR 值如下所示、

0x2000 0280。

请使用 SDK 确认检测到 J1939消息?

谢谢

阿斯瓦西 J G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!
    很抱歉响应出现延迟。 您能否提供有关您的应用程序的更多信息、包括消息配置? (希望您使用的是扩展 ID 配置、而不是标准配置。)
    对于 IR 寄存器值、这就是它的含义:Rx FIFO1消息丢失且传输完成。

    谢谢!