请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X 团队、您好!
根据技术 参考 手册、AM 2634支持 J1939协议。 我尝试进行相同的分析。
您能帮助我、我们如何 从 " MSS_MCANn_CFG_IR"值检测到 J1939消息的接收。 通常需要更新寄存器中与 Rx FIFO 相关的值、但在这里不会更新。
当我检查时、 具有 J1939接收功能的 MSS_MCANn_CFG_IR 值如下所示、
0x2000 0280。
请使用 SDK 确认检测到 J1939消息?
谢谢
阿斯瓦西 J G