Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507
你(们)好。
我正在使用 LP-MSPM0G3507的屏蔽板。 我想检查头与 launchpad 之间的相对间距、这很容易与 launchpad 的设计文件操作。 我看到了 这个线程、我想知道它的分辨率可能是多少。
如果无法共享布局文件、是否可以提供这些头文件的相对间距:
J101 (隔离块)、J27、J28、J26、J23、 J25、J24 (引脚排列扩展块)、J12 (QEI 接口)、J10、J11 (3V3、5V、 GND 接头)、J1、J2、J3、J4 (BoosterPack)
我查阅了 本文档 、了解了它所描述的3个连接器的间距、因此我对这些连接器相当有信心、而对那些似乎脱离网格的连接器则没有信心。 我假设该文档仍然是最新的。
谢谢!