This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:设计文件

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1343434/lp-mspm0g3507-design-files

器件型号:LP-MSPM0G3507

你(们)好。

我正在使用 LP-MSPM0G3507的屏蔽板。 我想检查头与 launchpad 之间的相对间距、这很容易与 launchpad 的设计文件操作。 我看到了 这个线程、我想知道它的分辨率可能是多少。

如果无法共享布局文件、是否可以提供这些头文件的相对间距:

J101 (隔离块)、J27、J28、J26、J23、 J25、J24 (引脚排列扩展块)、J12 (QEI 接口)、J10、J11 (3V3、5V、 GND 接头)、J1、J2、J3、J4 (BoosterPack)

我查阅了 本文档 、了解了它所描述的3个连接器的间距、因此我对这些连接器相当有信心、而对那些似乎脱离网格的连接器则没有信心。 我假设该文档仍然是最新的。

谢谢!