This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1342444/tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357

您好!  

我正在尝试使用 TMS570LS3137生成具有 N2HET 引脚的 PWM 信号。 一些引脚生成的、但存在问题。 当我尝试使用 HET 引脚0-7生成时、它运行得很好、但当我更改 PWM 引脚8到23时、奇数引脚可以生成 PWM 信号、但即使引脚也不起作用。 为什么会发生这种情况、您是否了解有关这种情况的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Turhan:

    只需确保启用引脚方向作为输出:

    因为默认情况下会将引脚方向设置为输入。

    我没有 TMS570LS3137板、因此我使用 TMS570LC4357进行了测试、以下是供您参考的项目:
    e2e.ti.com/.../NHET_5F00_PWM_5F00_EVENCHANNELS_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我之前配置了此引脚。 但仍然无法获得任何信号。 当我按图片下方的方式设置引脚时、无法从偶数引脚(24-26-28-30)生成 PWM 信号。 是否有其他解决方案?

    谢谢。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请压缩您的整个项目、并像我在之前评论中那样附上它。

    然后我可以对所有内容进行验证、并提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hİ ć、

    我添加 zip 文件。 如前所述、nhet1的0和7之间的所有引脚以及16和23之间的所有引脚都可以正常工作。 其余偶数编号的引脚没有工作。 我已在 zip 文件中调节引脚8和15之间的范围。 您可以选中它。

    --
    感谢您的帮助。

    e2e.ti.com/.../from-8-to-15-even-pins-don_2700_t-works.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才发现了一点、可能 不是您的代码或配置错误。

    如上面的原理图所示,有一个多路信号分离器连接到 NHET1[08]、 NHET1[10]和 NHET1[14]。 这意味着这些引脚用于基于选择线路 S1和 S0的多种功能。 要作为 NHET 操作这些引脚、我们需要使 S1和 S0选择线为逻辑1。

    尝试关闭 DIP 开关 S2的引脚1和4。

    首先调整这些开关,并验证  NHET1[08]、 NHET1[10]和 NHET1[14]上的波形。  

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。 代码没有问题。 必须更改开关。

    谢谢。此致、