主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357
您好!
我正在尝试使用 TMS570LS3137生成具有 N2HET 引脚的 PWM 信号。 一些引脚生成的、但存在问题。 当我尝试使用 HET 引脚0-7生成时、它运行得很好、但当我更改 PWM 引脚8到23时、奇数引脚可以生成 PWM 信号、但即使引脚也不起作用。 为什么会发生这种情况、您是否了解有关这种情况的任何信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用 TMS570LS3137生成具有 N2HET 引脚的 PWM 信号。 一些引脚生成的、但存在问题。 当我尝试使用 HET 引脚0-7生成时、它运行得很好、但当我更改 PWM 引脚8到23时、奇数引脚可以生成 PWM 信号、但即使引脚也不起作用。 为什么会发生这种情况、您是否了解有关这种情况的任何信息?
尊敬的 Turhan:
只需确保启用引脚方向作为输出:

因为默认情况下会将引脚方向设置为输入。
我没有 TMS570LS3137板、因此我使用 TMS570LC4357进行了测试、以下是供您参考的项目:
e2e.ti.com/.../NHET_5F00_PWM_5F00_EVENCHANNELS_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip
--
谢谢。此致、
Jagadish。
Hİ ć、
我添加 zip 文件。 如前所述、nhet1的0和7之间的所有引脚以及16和23之间的所有引脚都可以正常工作。 其余偶数编号的引脚没有工作。 我已在 zip 文件中调节引脚8和15之间的范围。 您可以选中它。
--
感谢您的帮助。
您好!
我刚才发现了一点、可能 不是您的代码或配置错误。

如上面的原理图所示,有一个多路信号分离器连接到 NHET1[08]、 NHET1[10]和 NHET1[14]。 这意味着这些引脚用于基于选择线路 S1和 S0的多种功能。 要作为 NHET 操作这些引脚、我们需要使 S1和 S0选择线为逻辑1。

尝试关闭 DIP 开关 S2的引脚1和4。
首先调整这些开关,并验证 NHET1[08]、 NHET1[10]和 NHET1[14]上的波形。
--
谢谢。此致、
Jagadish。