团队、您好!
我在以太网传输方面有问题、MCAL Eth 演示可以正常工作。
在我的配置中、Eth 帧正在接收、但没有传输。
q1)我是否需要通过 I2C IO 扩展器控制多路复用器?

RGMII_MUX_SEL 信号输入由 IO 扩展器控制

在 Eth 演示中 、通过 I2C_2通道配置 IO 扩展器。
我尚未在配置中配置 I2C、仍然可以接收 ETH 帧。
当我配置了 I2C 和 MUX 时、完全无法接收帧。
Q2)、此为 J7 (ETH 连接1) 在下图中?

此致、
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我在以太网传输方面有问题、MCAL Eth 演示可以正常工作。
在我的配置中、Eth 帧正在接收、但没有传输。
q1)我是否需要通过 I2C IO 扩展器控制多路复用器?

RGMII_MUX_SEL 信号输入由 IO 扩展器控制

在 Eth 演示中 、通过 I2C_2通道配置 IO 扩展器。
我尚未在配置中配置 I2C、仍然可以接收 ETH 帧。
当我配置了 I2C 和 MUX 时、完全无法接收帧。
Q2)、此为 J7 (ETH 连接1) 在下图中?

此致、
哈里
您好、Brennan:
感谢您对 MUX 的澄清。
您尝试运行的是哪个以太网 SDK 示例?
我正在使用 MCAL_AM263_09.00.01。
EthApp 来自 mcal.
q)在哪个模式下计时器 RTI0C0用于在 EthTrcv 初始化期间生成延迟?
通常、Elektrobit 将捕获和比较模式用于 OS 计时器/计数器。
在 EthTrcv 初始化期间、Trcv 未正确初始化。
我可以接收帧、但无法传输 ETH 帧。
您是否有任何要检查的点、仅涉及接收、无传输。
Mcal 演示 Trcv 初始值。

在 Mcal 演示测试期间、链路指示器始终处于关闭模式。

在我们的配置中、

但在我们的配置案例中、它是开启的且颜色为橙色/黄色。
上方 01 因为链路 LED 亮起。
问)为什么它在我们的案例中打开、在 mcal 演示中关闭?
此致、
哈里
您好、Hari、
我将关闭该服务单、并在您有空时与您安排调试呼叫。 请让我知道上面链接的主题本身中的相同内容。
此致、
Shaunak