This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:AM2634-CC CPSW 以太网硬件多路复用器连接。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1342372/tmdscncd263-am2634-cc-cpsw-ethernet-hardware-mux-connections

器件型号:TMDSCNCD263

团队、您好!

我在以太网传输方面有问题、MCAL Eth 演示可以正常工作。

在我的配置中、Eth 帧正在接收、但没有传输。

q1)我是否需要通过 I2C IO 扩展器控制多路复用器?  

RGMII_MUX_SEL 信号输入由 IO 扩展器控制

在 Eth 演示中 、通过 I2C_2通道配置 IO 扩展器。

我尚未在配置中配置 I2C、仍然可以接收 ETH 帧。

当我配置了 I2C 和 MUX 时、完全无法接收帧。

Q2)、此为 J7 (ETH 连接1)  在下图中?

此致、

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、  

    q1) 我是否需要通过 I2C IO 扩展器控制多路复用器?

    否、您 应该不需要使用 IO 扩展器控制多路复用器。  选择信号被下拉、用于将输入 A 连接到输出 B1。

    您尝试运行的是哪个以太网 SDK 示例?

    Q2)  下图中的 J7 (ETH 连接1)是什么?

    此致、

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan:

    感谢您对 MUX 的澄清。

    您尝试运行的是哪个以太网 SDK 示例?

    我正在使用 MCAL_AM263_09.00.01。

    EthApp 来自 mcal.

    q)在哪个模式下计时器  RTI0C0用于在 EthTrcv 初始化期间生成延迟?

    通常、Elektrobit 将捕获和比较模式用于 OS 计时器/计数器。

    在 EthTrcv 初始化期间、Trcv 未正确初始化。

    我可以接收帧、但无法传输 ETH 帧。

    您是否有任何要检查的点、仅涉及接收、无传输。

    Mcal 演示 Trcv 初始值。

    在 Mcal 演示测试期间、链路指示器始终处于关闭模式。

    在我们的配置中、  

    但在我们的配置案例中、它是开启的且颜色为橙色/黄色。

    上方 01 因为链路 LED 亮起。

    问)为什么它在我们的案例中打开、在 mcal 演示中关闭?

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我们已跟踪此问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341478/tmdscncd263-ethernet-ipv4---frames-are-receiving-but-not-able-to-transmit

    我将关闭该服务单、并在您有空时与您安排调试呼叫。 请让我知道上面链接的主题本身中的相同内容。

    此致、

    Shaunak