This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZXR:TI BMC TM4C123GH6ZRBT7R 输出异常

Guru**** 2551650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341731/tm4c123gh6zxr-ti-bmc-tm4c123gh6zrbt7r-output-abnormal

器件型号:TM4C123GH6ZXR

尊敬的专家:  

长时间运行后、两个引脚(PJ6和 PF5)运行异常并且电压降至1V (它应该输出3.3V)

但是、如果您关闭该 SOC 并再次开启、它可以很好地工作。

 您是否曾遇到过这种情况?  有任何解决此问题的建议吗?

TM4C 作为 BMC 并触发 SOC 引导。 BR88和 BR122为0欧姆。

这些引脚的功能

PJ6:电源按钮输出。 提供 SOC 电源按钮信号

PF5:RSMRST#。 通知 SOC PCH 电源已就绪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为您可能已经达到 GPIO#10勘误表。 请按照权变措施部分中的建议限制 GPIO 的上升/下降时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以分享 TM4C123GH6ZRBT7R 的勘误表吗?  
    因为 TI.com 上未提供该产品、

    谢谢!

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的查尔斯:  

    高电流消耗是否会影响 GPO 输出电平?

    是否所有 GPIO 都需要在这里添加电容器?

    此致、

    埃里克·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

     很抱歉这么晚才回复。 我离开办公室旅行,只是回来了。 以下是 TM4C123勘误表文档的链接。  https://www.ti.com/lit/pdf/spmz849

     勘误 GPIO#10将影响输出引脚和输入引脚。 勘误表适用于所有 GPIO 引脚。 从原理图片段来看、我看到了 PJ6和 PF5。 我将建议您首先向这两个引脚添加 RC 延迟、然后查看这是否可以解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles!

    我将建议我的客户首先执行该操作。