尊敬的专家:
长时间运行后、两个引脚(PJ6和 PF5)运行异常并且电压降至1V (它应该输出3.3V)
但是、如果您关闭该 SOC 并再次开启、它可以很好地工作。
您是否曾遇到过这种情况? 有任何解决此问题的建议吗?
TM4C 作为 BMC 并触发 SOC 引导。 BR88和 BR122为0欧姆。
这些引脚的功能
PJ6:电源按钮输出。 提供 SOC 电源按钮信号
PF5:RSMRST#。 通知 SOC PCH 电源已就绪

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
长时间运行后、两个引脚(PJ6和 PF5)运行异常并且电压降至1V (它应该输出3.3V)
但是、如果您关闭该 SOC 并再次开启、它可以很好地工作。
您是否曾遇到过这种情况? 有任何解决此问题的建议吗?
TM4C 作为 BMC 并触发 SOC 引导。 BR88和 BR122为0欧姆。
这些引脚的功能
PJ6:电源按钮输出。 提供 SOC 电源按钮信号
PF5:RSMRST#。 通知 SOC PCH 电源已就绪

您好、Eric、
很抱歉这么晚才回复。 我离开办公室旅行,只是回来了。 以下是 TM4C123勘误表文档的链接。 https://www.ti.com/lit/pdf/spmz849
勘误 GPIO#10将影响输出引脚和输入引脚。 勘误表适用于所有 GPIO 引脚。 从原理图片段来看、我看到了 PJ6和 PF5。 我将建议您首先向这两个引脚添加 RC 延迟、然后查看这是否可以解决问题。