大家好!
我正在尝试弄清楚如何从 使用 tm4c123gxl 的 dk-tm4c129x 获取 SD 卡示例。 现在、我从示例中删除了不需要的内容、我只是尝试创建一个简单的 txt 文件。 但这不起作用。 我已经连接了 SSI0到 SD 卡读卡器(只是一个基本的微型 SD 卡适配器为 ARDUINOS 与 SPI )。
我正在使用 TIvaware 随附的 FATFS 库中的。 我还使用了 msmc-dk-tm4c123g.c、其中我刚刚更改了一些 GPIO 引脚以使用 SSI0模块而不是 SSI1、但实际上我已经尝试了这两种模式、但都没有效果。
我的项目文件可在此处下载:
有人可以对此进行研究吗? 实际上、我已经不知道问题可能在哪里了。
打开文件时、它会响应错误: F_open 错误:FR_NOT_READY