This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:需要 SDCard 帮助。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341440/ek-tm4c123gxl-help-with-sdcard-needed

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好!

我正在尝试弄清楚如何从 使用 tm4c123gxl 的 dk-tm4c129x 获取 SD 卡示例。 现在、我从示例中删除了不需要的内容、我只是尝试创建一个简单的 txt 文件。 但这不起作用。 我已经连接了 SSI0到 SD 卡读卡器(只是一个基本的微型 SD 卡适配器为 ARDUINOS 与 SPI )。  

我正在使用 TIvaware 随附的 FATFS 库中的。 我还使用了 msmc-dk-tm4c123g.c、其中我刚刚更改了一些 GPIO 引脚以使用 SSI0模块而不是 SSI1、但实际上我已经尝试了这两种模式、但都没有效果。

我的项目文件可在此处下载:  

Filebin | mheis5gsgdbkf70w

有人可以对此进行研究吗? 实际上、我已经不知道问题可能在哪里了。  

打开文件时、它会响应错误: F_open 错误:FR_NOT_READY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我现在不在办公室。 明天我回来的时候、我会仔细研究你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我尝试了 dk-tm4C129x 的 SD 卡示例、它开箱即可使用。 这意味着示例和 FAT 文件系统正在工作。 您需要将该示例移植到 TM4C123。 还有一个 SD 卡示例适用于过时的 TM4C123 EVM 板。 您仍可以在2.1.4.178 TivaWare 中找到示例。 示例位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\sd_card。 您可以下载早期的 TivaWare 版本。  

    下面是我在 LCD 屏幕上看到的关于使用 FAT 文件系统的 SD 卡的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在问题已经解决了。 我不确定问题是什么。 我确保连接到 SD 卡读卡器是好的和改造 SD 卡。  
    我猜我的 SD 卡格式不正确、这就是它无法访问它的原因、但不确定。