This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340676/tms570ls0432-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432
  • 为什么锁步实现在汽车中很重要?  
  • 什么是单核锁步?
  • 什么是失效防护操作以及失效防护相对于看门狗的优势。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zakir:

    Unknown 说:

    通过使用控制器 TMS570LS0432、我们可以将我们的系统构建到 ASIL D 以下、这是汽车中的最高安全集成级别。 为了实现这个 ASIL D、有必要配备一个校验器 CPU 与应用 CPU。

    两个 CPU 都将在锁步模式下运行、这意味着我们无法将它们分离、并且两个内核将执行相同的代码。 还有一个名为 CCM (内核比较模块)的外设、它将比较输出信号、如果发现任何差异、则会生成错误。

    有关更多详细信息、请参阅以下主题:

    (+) TMS570LC4357-E2E:TMS570LC4357-ARM -基于 EP 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI EP 支持论坛

    Unknown 说:
    什么是单核锁步?

    据我所知、不会有任何称为单核锁步的概念。 锁步仅适用于双核。

    Unknown 说:
    什么是失效防护操作和看门狗失效防护的优势。

    看门狗在某些情况下可能有用、但看门狗只能帮助构建失效防护系统。 构建失效防护系统还需要考虑很多其他重要概念。 其中一个将是锁步功能;这将允许我们找出内核中的故障。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。