请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-EDUMKII 我成功编译并在板上下载了一个代码。 但是 BOOSTXL-EDUMKII 上的 LCB 会显示空白屏幕(白色)。 并且它应该显示来自操纵杆的值。 总体而言、我已卸下了电路板上的 R9和 R10电阻器、但仍然面临相同的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我成功编译并在板上下载了一个代码。 但是 BOOSTXL-EDUMKII 上的 LCB 会显示空白屏幕(白色)。 并且它应该显示来自操纵杆的值。 总体而言、我已卸下了电路板上的 R9和 R10电阻器、但仍然面临相同的问题。